安装准备
危险 |
|---|
|
小心触电、爆炸或电弧
请勿在安装好密封盖板的情况下钻孔或打孔(用于布线或导线管),请勿在
UPS 系统附近钻孔或打孔。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
注: 将信号线与电源线分开敷设;将 Class 2/SELV 线缆与 non-Class 2/non-SELV 线缆分开敷设。
- 从 UPS 中断开来自显示屏的两根信号线缆连接,并拆下前门。
- 对于未预安装功率模块的
UPS:从底部架子开始安装功率模块:
- 拧下空的功率模块架两侧的螺钉。
- 将功率模块推入搁板。
- 重新安装架子两侧的螺钉。
- 拆下电池盖。
- 从预装电池模块正面断开电池接线端子连接。
- 对于带模块电池柜的系统:拆下顶板:
- 拧下螺钉,然后将顶板前面倾斜上推。
- 向前滑动顶板将其拆下。顶板后面的凸舌必须与 UPS 背面的凹槽分离。
- 对于带相邻模块电池柜的系统:拆下左侧面板和盖板。丢弃盖板。
- 对于带维修旁路机柜或简化 1+1 并机系统的系统:拆下右侧面板。保留右侧面板。
- 拆下 UPS 背面的导线管盒。
- 拆下导线管盒的顶部或底部密封盖板。
- 在顶部或底部密封盖板中钻孔/打孔以穿入电源线或导线管。安装导线管(需另购)(如果适用)。
- 重新装回导线管盒的顶部或底部密封盖板。
- 将导线管盒安装到 UPS 上。请注意,导线管盒安装在反向位置。
危险
小心