990-91262B-037

连接来自相邻模块电池柜的电源线缆

本步骤中应使用模块电池柜中的安装套件 0H-220042。

  1. 将电池断路器 BB 置于断开(关闭)位置,并从模块电池柜和 UPS 中预装的电池模块正面断开电池接线端子连接。
  2. 将预装的设备接地导线/PE 线缆从模块电池柜 1 连接到 UPS 中的 G/PE 铜排。
  3. 在 UPS 中安装随附的 DC 延长铜排。

    模块电池柜 1 和 UPS 的正面视图

  4. 将预装的 DC 线缆从模块电池柜 1 连接到 UPS 中的 DC 延长铜排。
    注: 预装的 DC 线缆均成对提供:两根用于 DC- 连接,两根用于 DC+ 连接。确保连接模块电池柜 1 和 UPS 之间的所有成对线缆。

    模块电池柜 1 和 UPS 的顶部视图

本页的QR代码

这有帮助吗?