最终安装
危险 |
|---|
|
小心触电、爆炸或电弧
电池可能产生触电危险和高强度短路电流。操作电池时,必须严格遵守以下注意事项
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
警告 |
|---|
|
小心设备损坏
请在系统准备就绪适合通电后,再安装电池。从安装电池到
UPS 系统通电的时间不得超过
72 小时,即 3 天。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
|
- 重新装回所示的盖板(先 A 后 B)。安装盖板时可能需要断开 Class 2/SELV 信号线连接。将 Class 2/SELV 信号线固定到盖板的桥接器上。
- 用扳手调低 UPS 上的前后调平脚,直到其接触到地面。使用气泡水平仪检查 UPS 是否处于水平位置。
- 仅适用于抗震固定支架:将 UPS 的正面固定支架安装至地面。使用适合地面类型的五金件 – 正面固定支架的孔径为 ø13 mm。最低要求为 M12 级别为 8.8 的五金件。
- 将电池断路器 BB 置于断开(OFF)位置。
- 将电池模块推入插槽。自下而上安装搁板。每块搁板上应始终安装整个电池组(四个电池模块)。
- 将电池模块上的把手扳到下方位置,然后使用随附的螺钉将其固定到搁板上。
- 将电池接线端子连接到电池模块正面。
- 重新装回 UPS 的电池盖。
- 重新装回前门。
- 重新连接来自显示屏的两根信号线缆。用线缆扎带将信号线紧固在机柜的左上角。
危险
警告