990-91263A-005

Verbinden der modularen Batterieschränke miteinander

  1. Schieben Sie die modularen Batterieschränke an ihre Position. Zur erdbebensicheren Verankerung stellen Sie sicher, dass die hintere Verankerungshalterung durch die hintere Verankerung festgehalten wird.
  2. Montieren Sie die drei Verbindungshalterungen zwischen den modularen Batterieschränken.
  3. Montieren Sie die drei Verbindungsschrauben zwischen den modularen Batterieschränken.
  4. Schieben Sie die Deckleiste nach unten zwischen den modularen Batterieschränken ein.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?