990-91263A-038

连接模块电池柜

  1. 将模块电池柜推入正确位置。对于抗震固定支架,确保背面固定支架与背面固定件连接。
  2. 安装模块电池柜间的三个连接支架。
  3. 安装模块电池柜间的三枚连接螺钉。
  4. 向下推动模块电池柜间的并柜盖条。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.