990-91263A-005

Vorbereiten der Installation

  1. Entfernen Sie die Frontblende.
  2. Entfernen Sie die obere Platte.
  3. Entfernen Sie die transparente Abdeckung.
  4. Entfernen Sie die obere Abdeckung.
  5. Entfernen Sie die Seitenwände, die direkt an einen anderen modularen Batterieschrank oder eine USV angrenzen werden.
  6. Entfernen Sie die Abdeckung von Platine 640-7552.
  7. Entfernen Sie die Batterieabdeckung.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.