990-91263A-005

Installieren der Kabelbox am modularen Batterieschrank

In einer Installation mit einer externen USV mit maximal 50 kW Nennleistung: Führen Sie die unten genannten Schritte für den modularen Batterieschrank 1 aus.

In einer Installation mit einer externen USV mit Nennleistung über 50 kW: Führen Sie die unten genannten Schritte für alle modularen Batterieschränke aus.

  1. Entfernen Sie die Kabelbox vom modularen Batterieschrank.

    Rückansicht des modularen Batterieschranks

  2. Entfernen Sie die obere oder untere Montageplatte von der Kabelbox.
  3. Bohren/stanzen Sie Löcher für Leistungskabel/Kabelkanäle in die obere oder untere Montageplatte. Installieren Sie ggf. Kabelkanäle (nicht im Lieferumfang enthalten).
    GEFAHR
    Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
    Bohren bzw. stanzen Sie keine Öffnungen, während die Abdeckplatten angebracht sind, und bohren bzw. stanzen Sie nicht in der Nähe des Schranks.
    Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod oder schwere Verletzungen zur Folge.
  4. Bringen Sie die obere oder untere Montageplatte wieder an der Kabelbox an.
  5. Montieren Sie die Kabelbox am modularen Batterieschrank/den modularen Batterieschränken. Beachten Sie, dass die Kabelbox in umgekehrter Position angebracht wird.

    Rückansicht des modularen Batterieschranks

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.