990-91263A-005

Installieren der erdbebensicheren Verankerung (Option)

  1. Montieren Sie die hinteren Anker am Boden. Verwenden Sie für die Art des Bodens geeignete Hardware. Der Durchmesser der Öffnungen im hinteren Anker beträgt ø14 mm. Verwenden Sie die hintere Verbindungsplatte für mehrere modulare Batterieschränke und/oder eine benachbarte USV.
  2. Montieren Sie die hintere Verankerungshalterung mit den mitgelieferten M8-Schrauben an den modularer Batterieschränken.

    Rückansicht des modularen Batterieschranks

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.