990-91263A-038

安装准备

  1. 拆下前面板。
  2. 拆下上盖板。
  3. 拆下透明盖板。
  4. 拆下顶盖。
  5. 拆下与其他模块电池柜或 UPS 相邻一侧的侧面板。
  6. 拆下电路板 640-7552 的盖板。
  7. 拆下电池盖。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.