990-91141D-017

Comunicazione e gestione

Local Area Network 1 Gbps – 1 porta per impostazione predefinita
Modbus Modbus (SCADA)
Relè d'uscita 4 x SELV configurabili
Contatti di ingresso 4 x SELV configurabili
Pannello di controllo standard Display touchscreen da 4,3 pollici
Allarme acustico
Spegnimento di emergenza (EPO) Opzioni:
  • Normalmente aperto (NO)

  • Normalmente chiuso (NC)

  • SELV 24 VCC esterno

Quadro elettrico esterno UIB
UOB
SSIB
MBB
SIB
Sincronizzazione esterna No
Monitoraggio delle batterie Disponibile per soluzione per batterie esterne
Codice QR per questa pagina

Le informazioni sono state utili?