990-91141F-023

Kommunikasjon og administrasjon

Lokalnett (LAN) 1 Gbps – 1 port som standard
Modbus Modbus (SCADA)
Utgangsreléer 4 x SELV-konfigurerbar
Inngangskontakter 4 x SELV-konfigurerbar
Standard kontrollpanel 4,3-tommers berøringsskjerm
Lydalarm Ja
Nødstopp (EPO) Alternativer:
  • Normalt åpen (NO)

  • Normalt lukket (NC)

  • Ekstern 24 VDC SELV

Eksternt svitsjutstyr UIB
UOB
SSIB
MBB
SIB
Ekstern synkronisering Nei
Overvåking av batteri Tilgjengelig for eksterne batteriløsninger
QR code for this page

Var dette til hjelp?