990-91260C-004

Tilslut de eksterne kommunikationskabler

  1. Slut de eksterne kommunikationskabler til portene i UPS'ens controllerboks.

    Controllerboksen set forfra

    1. Universel I/O-port til indbygget netværksadministrationskort.

    2. Modbus-port til indbygget netværksadministrationskort.

    3. Netværksport til indbygget netværksadministrationskort. Brug et skærmet netværkskabel.

    BEMÆRK: Kontrollér, at du forbinder til den korrekte port for at undgå netværkskommunikationskonflikter.
QR code for this page

Var dette nyttigt?