990-5912B-005

Anschließen der Leistungskabel

HINWEIS: Schließen Sie beim vereinfachten 1 + 1-Parallelsystem die Leistungskabel aus den beiden USV-Systemen mithilfe derselben Schraube an der Vorder- und Rückseite der Anschlussklemme an.
  1. Schließen Sie das PE-Kabel an die PE-Anschlussklemme an.

    GVSBPSU10K20H

    GVSBPSU20K60H und GVSBPSU80K120H

  2. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
    • Für einfachen Netzanschluss: Schließen Sie die Eingangskabel aus der Netzeinspeisung an.
    • Für zweifachen Netzanschluss: Schließen Sie die Bypass-Kabel vom Netzanschluss an.
  3. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
    • Für einfachen Netzanschluss: Schließen Sie die USV-Eingangskabel an.
    • Für zweifachen Netzanschluss: Schließen Sie die USV-Bypasskabel an.
  4. Schließen Sie die USV-Ausgangskabel an.
  5. Schließen Sie die von der Last kommenden Kabel an.

    GVSBPSU10K20H

    GVSBPSU20K60H und GVSBPSU80K120H

  6. Befestigen Sie die Kabel mit Kabelbindern (mitgeliefert) an den Zugentlastungen links, oben und unten im Wartungs-Bypass-Panel.
QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?