990-91261D-019

모듈형 배터리 캐비닛으로부터 신호 선 연결

  1. 모듈형 배터리 캐비닛 1에서 신호 선을 UPS 왼쪽 면을 통해(인접 모듈형 배터리 캐비닛의 경우), 또는 UPS의 후면을 통해(원격 모듈형 배터리 캐비닛의 경우) 배선합니다.

    인접 모듈형 배터리 캐비닛 1 및 UPS의 전면 모습

  2. 모듈형 배터리 캐비닛 1에서 UPS로 신호 선 연결:
    1. UPS에 있는 보드 640-7552의 J8008에서 단자 플러그를 해제합니다.
    2. 마지막 모듈형 배터리 캐비닛(T)에 있는 보드 640-7552의 J8008에 단자 플러그를 연결합니다.
    3. 모듈형 배터리 캐비닛 1에 있는 보드 640-7552의 J8011에서 UPS에 있는 보드 640-7552의 J8014로 신호 선을 연결합니다.
    4. 모듈형 배터리 캐비닛 1에 있는 보드 640-7552의 J8007에서 UPS에 있는 보드 640-7552의 J8008로 신호 선을 연결합니다.
    모듈형 배터리 캐비닛 2,3,4 모듈형 배터리 캐비닛 1 UPS
QR code for this page

이게 도움이 되었습니까?