990-91261F-006

Conexión de los cables de señalización desde un armario de baterías modulares

  1. Pase los cables de señalización del armario de baterías modulares 1 por el lado izquierdo del SAI (para un armario de baterías modulares en fila) o por la parte trasera del SAI (para un armario de baterías modulares remoto).

    Vista frontal del armario de baterías modulares en fila 1 y el SAI

  2. Conecte los cables de señalización desde un armario de baterías modulares 1 al SAI:
    1. Desconecte la clavija terminal de J8008 en la placa 640-7552 del SAI.
    2. Monte la clavija terminal de J8008 en la placa 640-7552 en el último armario de baterías modulares (T).
    3. Conecte el cable de señalización de J8011 en la placa 640-7552 del armario de baterías modulares 1 a J8014 en la placa 640-7552 del SAI.
    4. Conecte el cable de señalización de J8007 en la placa 640-7552 del armario de baterías modulares 1 a J8008 en la placa 640-7552 del SAI.
    Armario de baterías modulares 2,3,4 Armario de baterías modulares 1 SAI
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?