990-91261D-032

เชื่อมต่อสายสัญญาณจากตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล

  1. เดินสายสัญญาณจากตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 1 ผ่านด้านซ้ายของ UPS (สำหรับตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลที่อยู่ติดกัน) หรือผ่านด้านหลังของ UPS (สำหรับตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลระยะไกล)

    มุมมองด้านหน้าตู้แบตเตอรี่ที่อยู่ติดกัน 1 และ UPS

  2. เชื่อมต่อสายสัญญาณจากตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 1 ไปยัง UPS:
    1. ถอดปลั๊กต่อสายจาก J8008 บนบอร์ด 640-7552 ใน UPS
    2. ติดตั้งปลั๊กต่อสายใน J8008 บนบอร์ด 640-7552 ในตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลตู้สุดท้าย (T)
    3. ต่อสายสัญญาณจาก J8011 บนบอร์ด 640-7552 ในตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 1 ไปยัง J8014 บนบอร์ด 640-7552 ใน UPS
    4. ต่อสายสัญญาณจาก J8007 บนบอร์ด 640-7552 ในตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 1 ไปยัง J8008 บนบอร์ด 640-7552 ใน UPS
    ตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 2,3,4 ตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 1 UPS
QR code for this page

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?