990-91261E-023

Kople til signalkablene fra et modulært batterikabinett

  1. Før signalkablene fra modulært batterikabinett 1 gjennom venstre side av UPSen (for et tilstøtende modulært batterikabinett) eller gjennom baksiden av UPSen (for et eksternt modulært batterikabinett).

    Tilstøtende modulært batterikabinett 1 og UPSen vist forfra

  2. Kople signalkablene fra modulært batterikabinett 1 til UPSen:
    1. Kople termineringspluggen fra J8008 på kort 640-7552 i UPSen.
    2. Monter termineringspluggen i J8008 på kort 640-7552 i det siste modulære batterikabinettet (T).
    3. Kople signalkabelen fra J8011 på kort 640-7552 i modulært batterikabinett 1 til J8014 på kort 640-7552 i UPS.
    4. Kople signalkabelen fra J8007 på kort 640-7552 i modulært batterikabinett 1 til J8008 på kort 640-7552 i UPS.
    Modulært batterikabinett 2,3,4 Modulært batterikabinett 1 UPS
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?