990-91261F-037

并机系统安装步骤

简化 1+1 并机系统

并机系统

  1. 安装准备
  2. 安装抗震固定支架(可选)
  3. 执行以下操作之一:
  4. 连接来自相邻模块电池柜的电源线缆
  5. 连接信号线
  6. 连接来自模块电池柜的信号线
  7. 连接来自开关装置和第三方辅助产品的信号线
  8. 执行以下操作之一:
  9. 连接 PBUS 线缆
  10. 连接外部通信线缆
  11. 在产品上添加翻译的安全标签
  12. 最终安装
有关安装完成后如何移动或拆除 UPS,请参阅拆除 UPS 或将其移至新位置
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?