990-91261F-018

隣接するモジュール式バッテリーキャビネットからの電源ケーブルの接続

注記: 機器接地導体/PEケーブル(0W49449)、DCケーブル(0W49426)、ケーブルの接続に必要なボルトやナットは、モジュール式バッテリーキャビネットに付属しています。
  1. バッテリーブレーカーBBを開(OFF)位置にし、モジュール式バッテリーキャビネットのバッテリーモジュールの前面からバッテリー端子を取り外します。
  2. UPSの前面プレートを取り外します。

    UPSの前面図

  3. 機器接地導体/PEケーブル(0W49449)をUPSのG/PEバスバーに接続します。
  4. DCケーブル(0W49426)をUPSのDCバスバーに接続します。
  5. 機器接地導体/PEケーブルとDCケーブルを、UPS背面から前面に通し、モジュール式バッテリーキャビネット1とUPSとの間に配線します。

    UPSの背面図

  6. 機器接地導体/PEケーブルとDCケーブルをモジュール式バッテリーキャビネット1に配線し、機器接地導体/PEケーブルとDCケーブルをモジュール式バッテリーキャビネット1に接続します。

    隣接するモジュール式バッテリーキャビネット1とUPSの前面図

  7. 前面プレートを再び取り付けます。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?