990-5912C-018

ケーブル用の保守バイパス盤の準備

危険
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
取り付けられている配線口カバーに、ドリルなどの工具で穴を開けないでください。また、保守バイパスパネルの近くに穴を開けないでください。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
  1. 配線口カバーを取り外します。
  2. ドリルなどの工具を使用して、配線口カバーにケーブルやグロメット用の穴を開けます。
    危険
    感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
    ケーブルを損傷させる可能性のある鋭利な物は、必ず取り除いてください。
    上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
  3. グロメットを取り付けてから(該当の場合)、配線口カバーをもう一度取り付けます。
このページのためのQRコード

この情報は役に立ちましたか?