从 USB 设备恢复 UPS 设置
注: UPS 只能接受最初从同一 UPS 保存的设置。从其他 UPS 保存的设置无法重用。
仅当 UPS 处于维修旁路运行模式或关闭模式时,才能恢复设置。
仅当 UPS 处于维修旁路运行模式或关闭模式时,才能恢复设置。
注: 请勿在关闭序列结束时断开设备输入断路器 UIB,因为这样会关闭显示屏电源。
- 点击 或 ,然后按照显示屏上的步骤进行操作。
- 选择 。
- 打开前面板。
- 将 USB 设备插入 UPS 上的 USB 端口中。
- 点击恢复从 USB 设备应用已保存的 UPS 设置。等待控制器自动重新启动。注: 在恢复过程完成之前,请勿移除 USB 设备。
- 选择 或 ,然后按照显示屏上的步骤进行操作。