990-91262D-019

단일 시스템 개요

UIB 장치 입력 차단기
SSIB 스태틱 스위치 입력 차단기
IMB 내부 유지보수 차단기
UOB 장치 출력 차단기
BB 내부 배터리용 UPS의 배터리 차단기 및 외부 배터리 솔루션(있는 경우)
주의: 일부 시스템 구성에서 UIB/SSIB/UOB는 스위치(상위단 보호 장치 포함)입니다. 자세한 내용은 사이트별 설명서를 참조하십시오.

단일 시스템 - 단일 주 전원

단일 시스템 - 이중 주 전원

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?