990-91262B-019

인접 모듈형 배터리 캐비닛에서 전원 케이블 연결

이 절차에는 모듈형 배터리 캐비닛의 설치 키트 0H-220042를 사용하십시오.

  1. 배터리 차단기 BB를 OFF(열림) 위치로 설정하고 배터리 단자를 UPS와 모듈형 배터리 캐비닛의 사전 설치된 배터리 모듈 전면에서 해제합니다.
  2. 모듈형 배터리 캐비닛 1에서 사전 설치된 장비 접지 컨덕터/PE 케이블을 UPS의 G/PE 부스바에 연결합니다.
  3. 제공된 DC 확장 부스바를 UPS에 설치합니다.

    모듈형 배터리 캐비닛 1 및 UPS의 전면 모습

  4. 모듈형 배터리 캐비닛 1에서 UPS의 DC 확장 부스바로 사전 설치된 DC 케이블을 연결합니다.
    주의: 사전 설치된 DC 케이블은 쌍으로 제공됩니다. DC- 연결용 케이블 2개와 DC+ 연결용 케이블 2개로 구성됩니다. 모듈형 배터리 캐비닛 1과 UPS 사이에 모든 쌍을 연결해야 합니다.

    모듈형 배터리 캐비닛 1 및 UPS의 상단 모습

QR code for this page

이게 도움이 되었습니까?