전원 케이블 연결
| 주의 사항 |
|---|
|
장비 손상 위험
병렬 시스템의 바이패스
작동에서 정확한 부하
공유가 이루어지도록
하려면:
이러한 지침을 따르지 않을 경우 장비 손상이 초래될 수 있습니다.
|
- 표시된 플레이트를 제거합니다.
- TN-C/3선 접지 시스템에만 해당: 본딩 부스바를 (A) 위치에서 (B) 위치로 옮겨 N 부스바를 G/PE 부스바에 연결합니다.
- NEMA 2홀 플레이트에만
해당: NEMA 2홀 플레이트용
옵션 키트 GVSOPT020을 설치합니다.
- 표시된 대로 입력/바이패스/출력용 9개의 NEMA 2홀 플레이트(부품 번호 880-5803)를 설치합니다.
- 표시된 대로 DC 및 N용 3개의 NEMA 2홀 플레이트(부품 번호 880-5802)를 설치합니다.
- 표시된 대로 장비 접지 컨덕터/PE용 NEMA 2홀 플레이트(부품 번호 880-5801)를 설치합니다.
- 전원 케이블을 전선관을 통해 UPS 전면으로 배선합니다.
- 장비 접지 컨덕터/PE 케이블을 연결합니다.
- 입력 케이블을 연결합니다.
- 이중 주 전원 시스템의 경우: 바이패스 케이블을 연결합니다.
- 출력 케이블을 연결합니다.
- 원격 모듈형 배터리 캐비닛 설치의 경우: DC 케이블을 DC 부스바에 연결합니다.
- 인접 모듈형 배터리 캐비닛 설치의 경우: 인접 모듈형 배터리 캐비닛에서 전원 케이블 연결을 참조하십시오.
- 1단계에서 제거한 3개의 플레이트를 다시 설치합니다.