990-91262C-019

이중 주 전원 시스템으로 변환

  1. 스태틱 스위치 모듈을 제거합니다.
  2. 표시된 플레이트를 제거합니다.
  3. 3개의 단일 주 전원 점퍼 부스바를 제거합니다.
  4. 플레이트와 스태틱 스위치 모듈을 다시 설치합니다.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?