990-91262C-019

신호 선 준비

  1. UPS에서 상단 글랜드 플레이트와 상단 브러시 플레이트를 제거합니다. 이는 신호 선 배선을 위한 것입니다.
  2. 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 전선관 제외 설치의 경우: 브러시 플레이트를 다시 설치합니다.
    • 전선관 포함 설치의 경우: 글랜드 플레이트에 전선관용 구멍을 뚫고, 전선관을 설치하고, 글랜드 플레이트를 다시 설치합니다.
  3. 표시된 커버를 제거합니다.
  4. 오른쪽 브러시/글랜드 플레이트를 통해 non-Class 2/non-SELV 신호 선을 배선합니다.
  5. 왼쪽 중앙 브러시/글랜드 플레이트를 통해 Class 2/SELV 신호 선을 배선합니다.

    전선관이 없는 UPS

    전선관이 있는 UPS

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?