990-91138A-012

Raccordement des câbles de signal

  1. Débranchez les trois câbles de signal pré-raccordés 0W49283, 0W49284 et 0W76723 de l'armoire de bypass de maintenance pour faciliter le routage des câbles.
  2. Raccordez les câbles 0W49283 Class 2/SELV (voyants du disjoncteur) et 0W76723 (capteur thermique du transformateur) à la carte 640-4864 dans l'ASI comme indiqué.
  3. Raccordez le câble de signal non-Class 2/non-SELV 0W49284 (commutateurs AUX du disjoncteur) à la carte 640-4843 dans l'ASI comme indiqué.
  4. Acheminez les câbles de signal à travers le canal du câble situé sur le côté droit de l'ASI et dans l'armoire de bypass de maintenance à travers l'ouverture d'entrée de câble.
    NOTE: Acheminez les câbles de signal aussi loin que possible des câbles d'alimentation pour éviter les perturbations CEM.

    Vue avant de l'ASI et de l'armoire de bypass de maintenance

  5. Raccordez les câbles de signal au niveau du point de connexion des câbles dans l'armoire de bypass de maintenance.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?