990-91138A-012

Dernières étapes d'installation

  1. Remettez en place les panneaux de l'armoire de bypass de maintenance :
    1. Remettez en place le panneau transparent inférieur.
    2. Remettez en place le panneau transparent supérieur.
    3. Remettez en place le panneau avant inférieur.
    4. Remettez en place le panneau avant intermédiaire.
    5. Remettez en place le panneau avant supérieur.

    Vue avant de l'armoire de bypass de maintenance

  2. Uniquement pour une fixation antisismique :
    1. Installez le support de fixation avant antisismique sur l'armoire de bypass de maintenance avec les vis M8 fournies.
    2. Fixez le support d'ancrage antisismique avant de l'armoire de bypass de maintenance au sol. Utilisez le matériel approprié pour le type de sol ; le diamètre du trou dans le support d'ancrage avant est de ø18 mm.

    Vue avant de l'armoire de bypass de maintenance

  3. Remettez en place le panneau avant de l'armoire de bypass de maintenance :
    1. Insérez les deux languettes à l'arrière du panneau avant dans l'armoire de bypass de maintenance avec un angle d'inclinaison.
    2. Raccordez à nouveau le panneau avant à l'armoire de bypass de maintenance.
    3. Fermez le panneau avant et verrouillez-le à l'aide des deux boutons de verrouillage.

      Vue avant droite de l'armoire de bypass de maintenance

  4. Suivez le manuel d'installation de l'ASI pour raccorder les câbles d'alimentation depuis l'armoire de bypass de maintenance dans l'ASI et pour terminer l'installation de l'ASI.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?