990-91138A-012

Présentation du système

UIB Disjoncteur d'entrée de l'unité
MBB Disjoncteur du bypass de maintenance
IMB Disjoncteur de maintenance interne
UOB Disjoncteur de sortie de l'unité

Système d'ASI avec armoire de bypass de maintenance avec transformateur d'entrée

NOTE: Le disjoncteur de maintenance interne IMB* de l'ASI ne peut pas être utilisé dans un système avec une armoire de bypass de maintenance avec transformateur et doit être cadenassé en position ouverte.

Système d'ASI avec armoire de bypass de maintenance avec transformateur de sortie

NOTE: Le disjoncteur de maintenance interne IMB* de l'ASI ne peut pas être utilisé dans un système avec une armoire de bypass de maintenance avec transformateur et doit être cadenassé en position ouverte.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?