990-91138A-012

Poids et dimensions de l'armoire de bypass de maintenance avec transformateur

Réf. commerciale Poids en kg (lbs) Hauteur en mm (pouces) Largeur en mm (pouces) Profondeur en mm (pouces)
GVSBPIT25 395 (870.83) 1485 (58.46) 600 (23.62) 836 (32.91)
GVSBPIT50 530 (1168.45) 1485 (58.46) 600 (23.62) 836 (32.91)
GVSBPIT75 620 (1364) 1485 (58.46) 600 (23.62) 836 (32.91)
GVSBPOT50 530 (1168.45) 1485 (58.46) 600 (23.62) 836 (32.91)
GVSBPOT100 645 (1421.98) 1485 (58.46) 600 (23.62) 836 (32.91)
GVSBPOT150 890 (1958) 1485 (58.46) 800 (31.50) 836 (32.91)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?