990-91138A-012

Raccordement des câbles d'alimentation dans une armoire de bypass de maintenance avec transformateur de sortie

NOTE: Acheminez les câbles d'entrée, les câbles de charge et les câbles CC séparément pour éviter les perturbations CEM.
NOTE: Acheminez les câbles d'alimentation devant le support horizontal situé en haut ou en bas de l'armoire de bypass de maintenance afin de garantir une séparation correcte du transformateur.
  1. Acheminez les câbles d'entrée via la partie supérieure ou inférieure de l'armoire de bypass de maintenance et raccordez-les aux jeux de barres d'entrée et au jeu de barres PE.

    Vue avant de l'armoire de bypass de maintenance avec transformateur de sortie

  2. Acheminez les câbles de charge via la partie supérieure ou inférieure de l'armoire de bypass de maintenance et raccordez-les aux jeux de barres de charge, au jeu de barres N et au jeu de barres PE.
  3. Effectuez l'une des actions suivantes :
    • Pour l'entrée de câble supérieure : Acheminez les câbles CC via la partie supérieure de l'armoire de bypass de maintenance et raccordez-les aux jeux de barres CC et au jeu de barres PE.
    • Pour l'entrée de câble inférieure : Acheminez les câbles CC via la partie inférieure de l'ASI. Suivez le manuel d'installation de l'ASI pour raccorder les câbles CC.
  4. Fixez les câbles d'alimentation au support horizontal situé en haut ou en bas de l'armoire de bypass de maintenance avec les attaches.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?