990-91138A-012

Procédure d'installation

Système avec entrée des câbles par le haut

Système avec entrée des câbles par le bas

  1. Suivez les instructions de l'étiquette de déballage apposée sur l'emballage de l'armoire ou consultez Déballage de l'armoire de bypass de maintenance, selon le modèle.
  2. Préparation de l'armoire de bypass de maintenance pour les câbles.
  3. Installation de l'ancrage sismique (en option).
  4. Raccordement de l'ASI et de l'armoire de bypass de maintenance.
  5. Effectuez l'une des actions suivantes :
  6. Raccordement des câbles de signal.
  7. Dernières étapes d'installation.
  8. Suivez le manuel d'installation de l'ASI pour raccorder les câbles d'alimentation préinstallés depuis l'armoire de bypass de maintenance dans l'ASI et pour terminer l'installation de l'ASI.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?