990-5910F-016

Menyalakan Sistem UPS dari Operasi Bypass Pemeliharaan

CATATAN: Operasikan pemutus hanya ketika indikator lampu pemutus yang bersangkutan menyala.
  1. Jika terbuka, tutup UIB pemutus masukan unit.
    Layar menyala. Proses boot ulang akan berlangsung sekitar 3 menit.
  2. Pilih Kendali > Urutan terpandu > Nyalakan sistem UPS atau Kendali > Urutan terpandu > Nyalakan UPS dalam sistem paralel , dan ikuti langkah-langkah yang ditampilkan di layar.
  3. Prosedur penyalaan umum untuk sistem UPS dengan MBB pemutus bypass pemeliharaan eksternal:
    CATATAN: Berikut adalah prosedur pematian umum. Ikuti selalu langkah-langkah Urutan terpandu yang sesuai dengan sistem Anda
    1. Jika terbuka, tutup UIB pemutus masukan unit.
    2. Tutup SSIB pemutus masukan sakelar statis (bila ada).
    3. Tutup pemutus baterai.
    4. Pilih Kontrol > Mode Operasi > Alihkan ke operasi bypass jika memungkinkan.
    5. Tutup UOB pemutus keluaran unit.
    6. Ulangi langkah a hingga e pada UPS lainnya dalam sistem paralel.
    7. Tutup SIB pemutus isolasi sistem (bila ada).
    8. Buka MBB pemutus bypass pemeliharaan.
    9. Pilih Kontrol > Inverter > Inverter nyala atau tekan tombol inverter NYALA (tahan selama lima detik) di bagian pengontrol.
  4. Prosedur penyalaan umum untuk sistem UPS yang menggunakan IMB pemutus pemeliharaan internal (tanpa MBB):
    CATATAN: Berikut adalah prosedur pematian umum. Ikuti selalu langkah-langkah Urutan terpandu yang sesuai dengan sistem Anda
    1. Jika terbuka, tutup UIB pemutus masukan unit.
    2. Tutup pemutus baterai.
    3. Ulangi langkah a hingga b untuk UPS lainnya dalam sistem paralel 1+1 disederhanakan.
    4. Buka IMB pemutus pemeliharaan internal.
    5. Pilih Kontrol > Inverter > Inverter nyala atau tekan tombol inverter NYALA (tahan selama lima detik) di bagian pengontrol.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Apakah ini membantu?