990-5910F-016

Menyimpan Pengaturan UPS pada Perangkat USB

CATATAN: UPS hanya bisa menerima pengaturan yang asalnya disimpan dari UPS yang sama. Pengaturan yang disimpan dari UPS lain tidak bisa digunakan kembali.
  1. Ketuk Konfigurasi > Simpan/pulihkan.
  2. Buka panel depan.
  3. Masukkan perangkat USB ke port USB 1 pada UPS.
  4. Ketuk Simpan untuk menyimpan pengaturan UPS saat ini pada perangkat USB.
    CATATAN: Jangan lepaskan perangkat USB hingga proses penyimpanan selesai dilakukan.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Apakah ini membantu?