990-5910F-016

Mematikan Sistem UPS ke dalam Operasi Bypass Pemeliharaan

CATATAN: Operasikan pemutus hanya ketika indikator lampu pemutus yang bersangkutan menyala.
  1. Ketuk Kendali > Urutan terpandu > Matikan sistem UPS atau Kendali > Urutan terpandu > Matikan UPS dalam sistem paralel, dan ikuti langkah-langkah yang ditampilkan di layar.
  2. Prosedur pematian umum untuk sistem UPS dengan MBB pemutus bypass pemeliharaan eksternal:
    CATATAN: Berikut adalah prosedur pematian umum. Ikuti selalu langkah-langkah Urutan terpandu yang sesuai dengan sistem Anda
    1. Pilih Kontrol > Mode Operasi > Alihkan ke operasi bypass jika memungkinkan.
    2. Tutup MBB pemutus bypass pemeliharaan.
    3. Buka SIB pemutus isolasi sistem (bila ada).
    4. Buka UOB pemutus keluaran unit.
    5. Pilih Kontrol > Inverter > Inverter mati atau tekan tombol inverter MATI (tahan selama lima detik) di bagian pengontrol.
    6. Buka SSIB pemutus masukan sakelar statis (bila ada).
    7. Buka pemutus baterai.
    8. Buka UIB pemutus masukan unit.
    9. Ulangi langkah d hingga h pada UPS lainnya dalam sistem paralel.
  3. Prosedur pematian umum untuk sistem UPS yang menggunakan IMB pemutus pemeliharaan internal (tanpa MBB):
    CATATAN: Berikut adalah prosedur pematian umum. Ikuti selalu langkah-langkah Urutan terpandu yang sesuai dengan sistem Anda
    1. Pilih Kontrol > Mode Operasi > Alihkan ke operasi bypass jika memungkinkan.
    2. Tutup IMB pemutus pemeliharaan internal.
    3. Buka pemutus baterai.
    4. Ulangi langkah c untuk UPS lainnya dalam sistem paralel 1+1 disederhanakan.
Masukan
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.