990-5910F-016

Nyalakan dari Operasi Bypass Pemeliharaan untuk Sistem UPS Tunggal dengan Kunci Kirk Terpasang

CATATAN: Operasikan pemutus hanya ketika indikator lampu pemutus yang bersangkutan menyala.
  1. Tutup pemutus masukan unit (UIB).
    Layar menyala. Proses boot ulang akan berlangsung sekitar tiga menit.
  2. Tutup SSIB pemutus masukan sakelar statis (bila ada).
  3. Tutup pemutus baterai.
  4. Pilih Kontrol > Mode Operasi > Alihkan ke operasi bypass.
  5. Tekan dan tahan tombol SKRU, putar dan lepaskan kunci B dari interlock SKRU.
  6. Masukkan kunci B ke dalam interlock untuk UOB pemutus keluaran unit dan putar kunci.
  7. Tutup UOB pemutus keluaran unit.
  8. Buka MBB pemutus bypass pemeliharaan.
  9. Putar dan lepaskan kunci A dari interlock untuk MBB pemutus bypass pemeliharaan.
  10. Masukkan kunci A ke dalam interlock SKRU dan putar kunci ke posisi terkunci.
  11. Pilih Kontrol > Inverter > Nyalakan Inverter.
Masukan
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.