990-5910F-016

Mengonfigurasi Keluaran

CATATAN: Konfigurasi ini bersifat wajib untuk pengoperasian UPS yang sesuai.
  1. Ketuk Konfigurasi > Keluaran.
    1. Tetapkan Tegangan AC ph-ph ke 200 VAC, 208 VAC, 220 VAC, 380 VAC, 400 VAC, 415 VAC, atau 480 VAC, tergantung pada konfigurasi Anda. (Tidak semua tegangan tersedia pada semua kawasan.)
    2. Tetapkan Frekuensi ke 50 Hz ±1,0, 50 Hz ±3,0, 50 Hz ±10,0, 60 Hz ±1,0, 60 Hz ±3,0, atau 60 Hz ±10,0 tergantung pada konfigurasi Anda.
    3. Ketuk OK untuk menyimpan pengaturan Anda dan ketuk simbol panah untuk melanjutkan ke halaman berikutnya.
    4. Tetapkan Toleransi bypass dan keluaran (%). Rentang toleransi bypass dan keluaran adalah +3% hingga +10%, standarnya adalah +10%.
    5. Tetapkan Kompensasi tegangan (%). Tegangan keluaran UPS bisa disesuaikan hingga ±3% untuk mengompensasikan panjang kabel yang berbeda.
    6. Tetapkan Ambang batas kelebihan beban (%). Rentang kelebihan beban adalah 0% hingga 100%, standarnya adalah 75%.
    7. Tetapkan Kompensasi tegangan transformator (%). Rentang kompensasi tegangan transformator adalah 0% hingga 3%, standarnya adalah 0%. Lihat Kompensasi Tegangan Trafo Keluaran untuk rincian lebih lanjut dan Mengonfigurasikan Masukan UPS untuk mengonfigurasi adanya kehadiran transformator keluaran.
    8. Ketuk OK untuk menyimpan pengaturan Anda.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Apakah ini membantu?