Installazione finale
![]() |
---|
Pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Le batterie possono presentare il rischio di scariche elettriche e alte correnti di
cortocircuito. Quando si maneggiano le batterie, osservare le seguenti precauzioni.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
|
![]() |
---|
Pericolo di danneggiamento dell'apparecchiatura
Prima di installare le batterie nel sistema, attendere che questo sia pronto per essere
alimentato. L'intervallo di tempo tra l'installazione delle batterie e l'alimentazione
dell'UPS non deve superare 72 ore (3 giorni).
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni
alle apparecchiature.
|
- Montare nuovamente la copertura superiore:
- Inclinare la copertura superiore e farla scorrere sull'UPS dalla parte posteriore. Le linguette nella parte posteriore della copertura superiore devono innestarsi nelle fessure sul retro dell'UPS.
- Spingere la copertura superiore verso il basso nella parte anteriore.
- Reinstallare le viti.
- Rimuovere la staffa di trasporto posteriore dall'UPS.
- Solo per l'ancoraggio antisismico:
- Installare la staffa di ancoraggio posteriore sull'UPS con i bulloni M8 in dotazione.
- Spingere l'UPS in posizione in modo che la staffa di ancoraggio posteriore si colleghi all'ancoraggio posteriore.
- Abbassare i piedini di livellamento anteriori e posteriori sull'UPS con una chiave inglese finché non si appoggiano al pavimento. Utilizzare una livella a bolla per verificare la messa in piano dell'UPS.
- Solo per l'ancoraggio non antisismico: Fissare la staffa di trasporto anteriore al pavimento. L'UPS è pesante nella parte superiore e potrebbe ribaltarsi se non fissato al pavimento. Utilizzare le parti di montaggio appropriate per il tipo di pavimento: il diametro del foro nella staffa di trasporto anteriore è di ø9 mm.
- Solo per l'ancoraggio antisismico:
- Rimuovere la staffa di trasporto anteriore dall'UPS.
- Installare la staffa di ancoraggio antisismico anteriore sull'UPS.
- Fissare la staffa di ancoraggio antisismico anteriore sull'UPS al pavimento. Utilizzare le parti di montaggio appropriate per il tipo di pavimento: il diametro del foro nella staffa di ancoraggio antisismico anteriore è di ø18 mm.
- Impostare l'interruttore delle batterie (BB) sulla posizione di spegnimento (aperto).
- Spingere i moduli batteria aggiuntivi (se presenti) nello slot. Riempire i ripiani dal basso verso l'alto.
- Abbassare la maniglia del modulo batteria sui moduli batteria aggiuntivi e fissare la maniglia al ripiano con la vite fornita.
- Connettere i terminali delle batterie alla parte anteriore dei moduli delle batterie.
- Rimontare tutte le piastre e le coperture rimosse in Preparazione per l'installazione.
- Reinstallare il pannello frontale sull'UPS:
- Inserire le due linguette nella parte inferiore del pannello frontale nell'UPS da un'angolazione inclinata.
- Ricollegare la cinghia del pannello frontale all'UPS.
- Chiudere il pannello frontale e bloccare con le due manopole di bloccaggio.