최종 설치
![]() |
---|
감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
배터리는 감전의 위험이 있으며 높은 단락 전류도 발생할 수 있습니다. 배터리 작업 시 다음 예방 조치를 준수해야 합니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
|
![]() |
---|
장비 손상 위험
시스템에 배터리를 설치하기 전에 시스템에 전원을 공급할 준비가 될 때까지 기다립니다. 배터리 설치 후 UPS 시스템을 가동시킬 때까지의 시간이 72시간
또는 3일을 초과해서는 안 됩니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어지거나 장비가 손상될 수 있습니다.
|
- 상단 커버 다시 설치:
- 상단 커버를 기울여 뒤쪽에서 UPS 쪽으로 밉니다. 상단 커버 뒤쪽의 탭은 UPS 후면의 슬롯에 연결되어야 합니다.
- 상단 커버를 앞쪽에서 내리십시오.
- 나사를 다시 설치합니다.
- 후면 이동 브라켓을 UPS에서 제거합니다.
- 내진 고정만 해당:
- 제공된 M8 볼트를 사용하여 UPS에 후면 고정 브라켓을 설치합니다.
- 후면 고정 브라켓이 후면 고정에 연결되도록 UPS를 밀어 넣습니다.
- 렌치를 사용하여 UPS의 전면 및 후면 수평 조정 다리가 바닥에 닿을 때까지 내립니다. 수평계를 사용하여 UPS의 수평을 확인합니다.
- 비 내진 고정에만 해당: 전면 이동 브라켓을 바닥에 장착합니다. UPS는 상단이 무거우며 바닥에 고정되지 않으면 전복될 수 있습니다. 바닥 유형에 맞는 적절한 하드웨어를 사용하십시오. 전면 이동 브라켓의 구멍 직경은 ø9mm입니다.
- 내진 고정만 해당:
- 전면 이동 브라켓을 UPS에서 제거합니다.
- UPS에 내진 전면 고정 브라켓을 설치합니다.
- UPS의 내진 전면 고정 브라켓을 바닥에 장착합니다. 바닥 유형에 맞는 적절한 하드웨어를 사용하십시오. 전면 내진 고정 브라켓의 구멍 직경은 ø18mm입니다.
- 배터리 차단기 BB를 OFF(열림) 위치로 설정합니다.
- 여분의 배터리 모듈(있을 경우)을 슬롯에 밀어 넣습니다. 하단에서 상단으로 선반을 채웁니다.
- 여분 배터리 모듈의 배터리 모듈 핸들을 아래로 돌린 뒤, 제공된 나사를 사용하여 핸들을 선반에 고정합니다.
- 배터리 단자를 배터리 모듈 전면에 연결합니다.
- 제거된 모든 플레이트와 커버를 다시 설치 준비에 설치합니다.
- UPS에 전면 패널 다시 설치:
- UPS의 전면 패널 하단에 2개의 탭을 비스듬히 삽입합니다.
- 전면 패널 스트랩을 UPS에 다시 연결합니다.
- 전면 패널을 닫고 2개의 잠금 노브로 잠급니다.