990-91261E-007

Διαδικασία εγκατάστασης για παράλληλο σύστημα

Απλοποιημένο παράλληλο σύστημα 1+1

Παράλληλο σύστημα

  1. Προετοιμασία για εγκατάσταση.
  2. Εγκατάσταση σεισμικής αγκύρωσης (επιλογή).
  3. Εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:
  4. Συνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας από ένα γειτονικό ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας.
  5. Σύνδεση των καλωδίων σήματος.
  6. Σύνδεση των καλωδίων σήματος από το ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας.
  7. Σύνδεση καλωδίων σήματος από ηλεκτρικό πίνακα και βοηθητικά προϊόντα τρίτου μέρους..
  8. Εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:
  9. Σύνδεση των καλωδίων PBUS.
  10. Σύνδεση εξωτερικών καλωδίων επικοινωνίας.
  11. Προσθήκη μεταφρασμένων ετικετών ασφαλείας στο προϊόν σας.
  12. Τελική εγκατάσταση.
Για τη μετακίνηση ή απόσυρση του UPS μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, ανατρέξτε στην ενότητα Απόσυρση ή μετακίνηση του UPS σε νέα θέση.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;