并机系统安装步骤
- 安装准备。
- 安装抗震固定支架(可选)。
- 执行以下操作之一:
- 连接来自相邻模块电池柜的电源线缆。
- 连接信号线。
- 连接来自模块电池柜的信号线。
- 连接来自开关装置和第三方辅助产品的信号线。
- 执行以下操作之一:
- 对于简化 1+1 并机系统:连接简化 1+1 并机系统的 IMB 信号线。
- 对于并机系统:在并机系统中所有 UPS 的内部维修断路器 (IMB) 上安装一个挂锁,将其锁定在断开位置。
- 连接 PBUS 线缆。
- 连接外部通信线缆。
- 在产品上添加翻译的安全标签。
- 最终安装。
有关安装完成后如何移动或拆除
UPS,请参阅拆除 UPS 或将其移至新位置。