990-91261E-007

Σύνδεση των καλωδίων σήματος από το ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας

  1. Δρομολογήστε τα καλώδια σήματος από το ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας 1 μέσω της αριστερής πλευράς του UPS (για ένα γειτονικό ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας) ή μέσω του πίσω μέρους του UPS (για ένα απομακρυσμένο ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας).

    Μπροστινή όψη του γειτονικού ερμαρίου επεκτεινόμενης μπαταρίας 1 και του UPS

  2. Σύνδεση των καλωδίων σήματος από το ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας 1 στο UPS:
    1. Αποσυνδέστε το βύσμα τερματισμού από το J8008 στον πίνακα 640-7552 στο UPS.
    2. Αποσυνδέστε το βύσμα τερματισμού από το J8008 στον πίνακα 640-7552 στο τελευταίο ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας (T).
    3. Σύνδεση των καλωδίων σήματος από το J8011 στον πίνακα 640-7552 στο ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας 1 στο J8014 στον πίνακα 640-7552 στο UPS.
    4. Σύνδεση των καλωδίων σήματος από το J8007 στον πίνακα 640-7552 στο ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας 1 στο J8008 στον πίνακα 640-7552 στο UPS.
    Ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας 2,3,4 Ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας 1 UPS
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;