990-91261F-023

Oversikt over enkelt system

UIB Enhetsinngangsbryter
SSIB Inngangsbryter for statisk svitsj
IMB Intern vedlikeholdsbryter
UOB Enhetsutgangsbryter
BB Batteribryter i UPS for interne batterier og i ekstern batteriløsning (hvis til stede)
MERK: I noen systemkonfigurasjoner er UIB/SSIB/UOB lastbrytere (med oppstrøms beskyttelsesvern). Se den stedsspesifikke dokumentasjonen for mer informasjon.

Enkelt system – enkel forsyningskilde

Enkelt system – to forsyningskilder

Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.