Kople til strømkablene i system med enkel forsyningskilde
LES DETTE |
---|
fare for skade på utstyret
Slik sikrer du riktig lastdeling i bypassdrift i et parallellsystem:
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre skade på utstyret.
|
- Kun for TN-C/3-leder jordingssystem: Flytt samleskinnen for potensialutligning fra posisjon (A) til posisjon (B) for å kople N-samleskinnen til PE-samleskinnen.
- Kople til strømkabler som vist:
- Kople til PE-kablene.
- Kople til inngangskablene.
- Kople til utgangskablene.
- For montering med et eksternt modulært batterikabinett: Kople DC kablene til DC samleskinner.
- For installasjon med et tilstøtende modulært batterikabinett: Se Kople til strømkablene fra et tilstøtende modulært batterikabinett.