990-91263A-016

Menghubungkan Kabel Sinyal

  1. Tetapkan ID ke setiap lemari baterai modular dengan sakelar di bawah pemutus baterai. Tetapkan ID sesuai dengan gambar ikhtisar instalasi di Prosedur Instalasi untuk Instalasi secara Berdekatan.

    Tampak Depan Lemari Baterai Modular

  2. Hubungkan kabel sinyal yang disediakan di antara semua lemari baterai modular:
    1. Hubungkan kabel sinyal 0W12680 yang disediakan dari J8007 ke J8008 di papan 640-7552 di antara lemari baterai modular.
    2. Hubungkan kabel sinyal 0W76629 yang disediakan dari J8011 ke J8014 di papan 640-7552 di antara lemari baterai modular.
    3. Pasangkan penutup terminasi (T) pada konektor J8008 yang tidak digunakan di lemari baterai modular terakhir.
    Lemari Baterai Modular 3 Lemari Baterai Modular 2 Lemari Baterai Modular 1

    Tampak Depan Dua Lemari Baterai Modular

  3. Untuk instalasi dengan UPS yang berdekatan dengan baterai internal:
    1. Hubungkan kabel sinyal 0W12680 yang disediakan ke J8007 pada papan 640-7552 dalam lemari baterai modular 1, rutekan melalui sisi kanan, dan ikuti panduan instalasi UPS untuk menghubungkan kabel sinyal di UPS.
    2. Hubungkan kabel sinyal 0W76629 yang disediakan ke J8011 pada papan 640-7552 dalam lemari baterai modular 1, rutekan melalui sisi kanan, dan ikuti panduan instalasi UPS untuk menghubungkan kabel sinyal di UPS.
  4. Untuk instalasi dengan UPS yang berdekatan untuk baterai eksternal:
    1. Hubungkan kabel sinyal 0W13069 dari kit opsional GVSOPT030 ke J8007 pada papan 640-7552 dalam lemari baterai modular 1, rutekan melalui sisi kanan, dan ikuti panduan instalasi UPS untuk menghubungkan kabel sinyal di UPS.
    2. Hubungkan kabel sinyal 0W13070 dari kit opsional GVSOPT030 ke J8011 pada papan 640-7552 dalam lemari baterai modular 1, rutekan melalui sisi kanan, dan ikuti panduan instalasi UPS untuk menghubungkan kabel sinyal di UPS.

    Tampak Depan Lemari Baterai Modular 1 untuk UPS yang Berdekatan

  5. Untuk instalasi jarak jauh:
    1. Hubungkan kabel sinyal ke J8007 pada papan 640-7552 dalam lemari baterai modular 1, rutekan melalui sisi belakang, dan ikuti panduan instalasi UPS untuk menghubungkan kabel sinyal di UPS.
      CATATAN: Kabel sinyal 0W12680 yang disediakan tidak cukup panjang untuk instalasi UPS jarak jauh. Kabel sinyal sepanjang 5 meter (0J-0W4527) atau kabel sinyal sepanjang 50 meter (0J-0W3758) bisa dipesan dari Schneider Electric. Silakan hubungi Schneider Electric untuk panjang kabel sinyal lainnya. Kabel sinyal ini diklasifikasikan sebagai Class 2/SELV.
    2. Hubungkan kabel sinyal ke J8011 pada papan 640-7552 dalam lemari baterai modular 1, rutekan melalui sisi belakang, dan ikuti panduan instalasi UPS untuk menghubungkan kabel sinyal di UPS.
      CATATAN: Kabel sinyal 0W76629 yang disediakan tidak cukup panjang untuk instalasi UPS jarak jauh. Gunakan kembali konektor dari kabel sinyal 0W76629 yang disediakan untuk membuat kabel sinyal baru dengan panjang yang sesuai. Kabel sinyal ini diklasifikasikan sebagai non-Class 2/non-SELV.

      Kabel Sinyal untuk UPS dengan Baterai Internal

      Kabel Sinyal untuk UPS untuk Baterai Eksternal

    Tampak Belakang Lemari Baterai Modular 1 untuk UPS Jarak Jauh

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Apakah ini membantu?