990-91263A-038

连接信号线

  1. 使用电池断路器下方的开关为每台模块电池柜分配一个 ID。根据相邻系统的安装步骤中的安装概览图设置 ID。

    模块电池柜正面视图

  2. 在所有模块电池柜之间连接随附的信号线:
    1. 将随附的信号线 0W12680 从模块电池柜中电路板 640-7552 上的 J8007 连接至下一电池柜中的 J8008 上。
    2. 将随附的信号线 0W76629 从模块电池柜中电路板 640-7552 上的 J8011 连接至下一电池柜中的 J8014 上。
    3. 在最后一个模块电池柜上未使用的 J8008 连接端子上安装端接插头 (T)。
    模块电池柜 3 模块电池柜 2 模块电池柜 1

    两台模块电池柜正面视图

  3. 对于带相邻 UPS(含内部电池)的系统
    1. 将随附的信号线 0W12680 从模块电池柜 1 中电路板 640-7552 上的 J8007 处开始向右侧敷设接入 UPS,并按照《UPS 安装手册》连接 UPS 中的信号线。
    2. 将随附的信号线 0W76629 从模块电池柜 1 中电路板 640-7552 上的 J8011 处开始向右侧敷设接入 UPS,并按照《UPS 安装手册》连接 UPS 中的信号线。
  4. 对于带相邻 UPS(用于外部电池)的系统
    1. 将信号线 0W13069 从可选套件 GVSOPT030 连接至模块电池柜 1 中电路板 640-7552 上的 J8007,然后向右侧敷设接入 UPS,并按照《UPS 安装手册》在 UPS 中连接信号线。
    2. 将信号线 0W13070 从可选套件 GVSOPT030 连接至模块电池柜 1 中电路板 640-7552 上的 J8011,然后向右侧敷设接入 UPS,并按照《UPS 安装手册》在 UPS 中连接信号线。

    模块电池柜 1(用于相邻 UPS)正面视图

  5. 对于不相邻安装
    1. 将信号线从模块电池柜 1 中电路板 640-7552 上的 J8007 处开始向背面敷设接入 UPS,并按照《UPS 安装手册》连接 UPS 中的信号线。
      注: 随附的信号线 0W12680 可能长度不足,无法用于不相邻 UPS 的安装。可从施耐德电气另行选购长度为 5 米 (0J-0W4527) 或 50 米 (0J-0W3758) 的信号线。如需其他长度的信号线,请联系施耐德电气。此信号线为 Class 2/SELV 类线缆。
    2. 将信号线从模块电池柜 1 中电路板 640-7552 上的 J8011 处开始向背面敷设接入 UPS,并按照《UPS 安装手册》连接 UPS 中的信号线。
      注: 随附的信号线 0W76629 可能长度不足,无法用于不相邻 UPS 的安装。重复利用随附的信号线 0W76629 上的连接端子,制作符合长度要求的新信号线。此信号线为 non-Class 2/non-SELV 类线缆。

      含内部电池的 UPS 的信号线连接

      用于外部电池的 UPS 的信号线连接

    模块电池柜 1(用于不相邻 UPS)背面视图

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?