990-91263A-016

Menghubungkan Kabel Daya untuk UPS dengan Nilai Terukur Maksimal 50 kW

PEMBERITAHUAN
Risiko kerusakan alat
Hubungkan kabel DC dari pemutus baterai ke pemutus baterai pada pemasangan di UPS dengan nilai terukur maksimal 50 kW saja. Untuk instalasi dengan UPS yang memiliki nilai terukur di atas 50 kW, kabel DC dari setiap lemari baterai modular harus dihubungkan secara langsung pada UPS. Lihat Menghubungkan Kabel Daya untuk UPS dengan Nilai Terukur di atas 50 kW.
Tidak mematuhi petunjuk ini dapat menyebabkan kerusakan alat.
  1. Hubungkan kabel sinyal PE yang disediakan (0W49449) di antara lemari baterai modular seperti yang ditunjukkan.

    Tampak Depan Dua Lemari Baterai Modular

  2. Hubungkan kabel DC yang disediakan (0W49426) di antara lemari baterai modular seperti yang ditunjukkan.

    Tampak Atas Lemari Baterai Modular

  3. Untuk UPS jarak jauh:
    1. Hubungkan kabel PE dan kabel DC (tidak disediakan) dalam lemari baterai modular 1.
    2. Rutekan kabel PE dan DC keluar melalui kotak konduit dan ke dalam area pengabelan daya UPS.
    3. Ikuti panduan instalasi UPS untuk menghubungkan kabel PE dan DC di UPS.

    Tampak Depan Lemari Baterai Modular 1 untuk UPS Jarak Jauh

  4. Untuk UPS yang berdekatan dengan baterai internal:
    1. Hubungkan kabel PE yang disediakan (0W49449) dan kabel DC (0W49426) di UPS. Ikuti panduan pemasangan UPS untuk menghubungkan dan merutekan kabel PE dan kabel DC di UPS.
    2. Hubungkan kabel PE dan DC dalam lemari baterai modular 1.

    Tampak Depan Lemari Baterai Modular 1 untuk UPS yang Berdekatan

  5. Untuk UPS yang berdekatan untuk baterai eksternal:
    1. Hubungkan kabel PE (0W13065) dan kabel DC (0W13071) dari kit opsional GVSOPT030 dalam lemari baterai modular 1.
    2. Rutekan kabel PE dan DC melalui sisi kanan dan ke dalam area pengabelan daya UPS.
    3. Ikuti panduan instalasi UPS untuk menghubungkan kabel PE dan DC di UPS.

    Tampak Depan Lemari Baterai Modular 1 untuk UPS yang Berdekatan

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Apakah ini membantu?