990-91263A-006

Preparación de la instalación

  1. Retire el panel frontal.
  2. Retire la placa superior.
  3. Retire la placa transparente.
  4. Retire la cubierta superior.
  5. Retire los paneles laterales adyacentes a otro armario de baterías modulares o a un SAI.
  6. Retire la cubierta de la placa 640-7552.
  7. Retire la cubierta de las baterías.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.