990-91263A-006

Instalación del conducto en el armario de baterías modulares

En una instalación con un SAI remoto de hasta 50 kW: Efectúe los pasos que se indican a continuación en el armario de baterías modulares 1.

En una instalación con un SAI remoto de más de 50 kW: Efectúe los pasos que se indican a continuación en todos los armarios de baterías modulares.

  1. Retire el conducto del armario de baterías modulares.

    Vista posterior del armario de baterías modulares

  2. Retire la placa guía superior o inferior del conducto.
  3. Taladre/perfore los orificios para cables de alimentación/conductos en la placa guía superior o inferior. Instale conductos (no suministrados), si procede.
    PELIGRO
    peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
    No haga orificios ni realice perforaciones con las placas guía instaladas ni cerca del armario.
    Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
  4. Vuelva a colocar la placa guía superior o inferior en el conducto.
  5. Instale el conducto en los armarios de baterías modulares. Observe que el conducto está instalado en posición inversa.

    Vista posterior del armario de baterías modulares

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.