Conexión de los cables de señalización
- Asigne un identificador a cada armario de baterías modulares con el conmutador debajo del disyuntor de batería. Defina los identificadores teniendo en cuenta las imágenes de información general sobre instalación en Procedimiento de instalación para la instalación en fila.
- Conecte los cables de señalización que se suministran
entre todos los armarios de baterías modulares:
- Conecte el cable de señalización 0W12680 que se suministra de J8007 a J8008 en la placa 640-7552 entre los armarios de baterías modulares.
- Conecte el cable de señalización 0W76629 que se suministra de J8011 a J8014 en la placa 640-7552 entre los armarios de baterías modulares.
- Monte una clavija terminal (T) en el conector J8008 sin utilizar del último armario de baterías modulares.
- Para la instalación con SAI en fila con baterías
internas:
- Conecte el cable de señalización 0W12680 que se suministra a J8007 en la placa 640-7552 del armario de baterías modulares 1, páselo por el lado derecho y consulte el manual de instalación del SAI para conectar los cables de señalización en el SAI.
- Conecte el cable de señalización 0W76629 que se suministra a J8011 en la placa 640-7552 del armario de baterías modulares 1, páselo por el lado derecho y consulte el manual de instalación del SAI para conectar los cables de señalización en el SAI.
- Para la instalación con SAI en fila con baterías
externas:
- Conecte el cable de señalización 0W13069 del kit opcional GVSOPT030 a J8007 en la placa 640-7552 del armario de baterías modulares 1, páselo por el lado derecho y consulte el manual de instalación del SAI para conectar los cables de señalización en el SAI.
- Conecte el cable de señalización 0W13070 del kit opcional GVSOPT030 a J8011 en la placa 640-7552 del armario de baterías modulares 1, páselo por el lado derecho y consulte el manual de instalación del SAI para conectar los cables de señalización en el SAI.
- Para una instalación remota:
- Conecte los cables de señalización a J8007
en la placa 640-7552 del armario de baterías modulares 1, páselos
por el lado posterior y consulte el manual de instalación del
SAI para conectar los cables de señalización en el SAI.NOTA: El cable de señalización 0W12680 que se suministra no es suficientemente largo para una instalación de SAI remoto. Se puede realizar un pedido a Schneider Electric de un cable de señalización de 5 metros (0J-0W4527) o de 50 metros (0J-0W3758). Si se necesitan otras longitudes, póngase en contacto con Schneider Electric. Este cable de señalización tiene una clasificación de Class 2/SELV.
- Conecte los cables de señalización a J8011
en la placa 640-7552 del armario de baterías modulares 1, páselos
por el lado posterior y consulte el manual de instalación del
SAI para conectar los cables de señalización en el SAI.NOTA: El cable de señalización 0W76629 que se suministra no es suficientemente largo para una instalación de SAI remoto. Vuelva a utilizar los conectores del cable de señalización 0W76629 que se suministra para que los nuevos cables de señalización tengan la longitud adecuada. Este cable de señalización tiene una clasificación de non-Class 2/non-SELV.
- Conecte los cables de señalización a J8007
en la placa 640-7552 del armario de baterías modulares 1, páselos
por el lado posterior y consulte el manual de instalación del
SAI para conectar los cables de señalización en el SAI.